Durch die Partnerschaft mit Carrier Commercial können Sie sicher sein, dass die Gebäudetechnik, in die Sie viel Geld investiert haben, in jeder Hinsicht sorgfältig überwacht, analysiert, gewartet und dokumentiert wird.
Mit Carrier erhalten Sie nicht nur die innovativsten Anlagen und Geräte der Branche, sondern auch einen vertrauenswürdigen Partner, der Ihnen über die Carrier BluEdge Serviceplattform die Gewissheit gibt, dass Sie sich auf diese Geräte während der gesamten Lebensdauer verlassen können.
Vorrangige Unterstützung im Notfall, rund um die Uhr
Kunden, die einen Wartungsvertrag abgeschlossen haben, erhalten Vorrang beim rund um die Uhr verfügbaren Notfallservice.
Digitale Vernetzung
Mit unserer digitalen Connectivity-Plattform, die auf Abound HVAC Performance basiert, erhalten Carrier-Kunden die Vorteile einer kontinuierlichen Überwachung, eines Alarmmanagements und proaktiver Informationen, die es unseren und Ihren Mitarbeitern ermöglichen, Probleme zu erkennen, bevor sie entstehen.
Angebote für die Raumluftqualität
Kontinuierliche Überwachung der Veränderungen verschiedener Parameter und Bedingungen der Luftqualität, um durch entsprechende Anpassungen eine gesunde Raumluftqualität zu gewährleisten.
Jährliche vorbeugende Wartung
Unsere Techniker führen außerhalb der Betriebszeiten eine gründliche Wartung durch, die eine lange Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit bei der Wiederinbetriebnahme gewährleistet. Eine Wartung zu Beginn der Heiz- und Kühlsaison sorgt dafür, dass ihre Anlage zu jeder Jahreszeit funktionsbereit ist.
Betriebsinspektionen
Carrier führt eine gründliche Inspektion Ihrer Anlage durch und stellt sie so ein, dass ein reibungsloser und effizienter Betrieb gewährleistet ist.
Vorbeugende Wartung
Vorgeplante, wiederkehrende vorbeugende Wartung, die einmal im Jahr oder entsprechend den Empfehlungen durchgeführt wird. Diese regelmäßige Wartung dient der Aufrechterhaltung der vom Werk vorgegebenen Werte und sorgt dafür, dass die Geräte dauerhaft effizient und zuverlässig arbeiten. Beispiele hierfür sind u. a. die Reinigung von Wärmetauschern, das Abbürsten von Rohren, Filterwechsel und vieles mehr.
Prädiktive Wartung vor Ort
Erweiterte optionale Vor-Ort-Diagnosen decken versteckte Probleme auf, bevor sie kritisch werden, und ermöglichten die Einplanung von Reparaturen zu Zeiten, die für Sie am günstigsten sind.
Ungeplante Reparaturen, Ersatzteile und Arbeitskosten
Reparatur oder Austausch beweglicher Teile und wartungsfähiger Komponenten, die unerwartet ausgefallen sind.
Nachrüstung am Ende des Lebenszyklus
Verbessern Sie die Gesamteffizienz Ihres Systems durch den umfassenden Austausch der Flüssigkeitskühler und sonstiger Komponenten, wenn sich deren Lebensdauer dem Ende nähert.
BluEdge ist die ultimative Lebenszykluslösung, die mit flexibel anpassbaren Wartungsplänen, unübertroffenem Fachwissen und neuester Technologien dafür sorgt, dass die Spitzenleistung und Langlebigkeit Ihrer Geräte für viele Jahre gesichert ist.
Core
Unsere Lösung für Kunden mit dem Bedarf an technischem Basis-Support. Wir unterstützen Sie im Bedarfsfall mit unserem Online- und Vor-Ort-Service.
Enhance
Unsere umfassende präventive Servicelösung für Kunden, denen Betriebs-& Rechtssicherheit wichtig ist. Enhance bietet Ihnen eine Kombination aus Vor-Ort- & Onlinewartung und erfüllt die Anforderungen der F-Gas-Verordnung. Maximieren Sie die Lebensdauer, erhöhen Sie Ihre Betriebssicherheit und optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage.
Elite
Unser Elite-Vertrag ist unser Rundumsorglos-Serviceangebot für Kunden, denen neben optimaler technischer Betreuung, wirtschaftliche Planbarkeit wichtig ist. In diesem Vertrag sind alle Kosten für Wartung, Vor-Ort und Online, Störeinsätze und Reparaturen inkl. Ersatzteile enthalten. Zusätzlich profitieren Sie von einer aktiven, präventiven Online-Betreuung Ihrer Anlage. Bei Bedarf entwickeln wir mit Ihnen einen Notfallplan, der die Kälteversorgung in Ihrem Haus sicherstellt.

Verbessern Sie die Produktivität mit Echtzeit-Benachrichtigungen zum Zustand Ihrer Geräte und Analysen für vernetzte HLK-Anlagen, die ihre Daten auf Abruf an Mobilgeräte und das Internet übermitteln. Abound HVAC Performance sorgt für die digitale Vernetzung innerhalb aller unserer maßgeschneiderten BluEdge Wartungsstufen.
Wenn Sie BluEdge erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Berater von Carrier Commercial Service, füllen Sie unser Kontaktformular aus oder rufen Sie uns an unter 004989321540.
Häufig gestellte Fragen
Abound HVAC Performance ist eine Lösung, die für alle drei Stufen der BluEdge Serviceplattform (Core, Enhance, Elite) verfügbar ist. Es bietet digitale Lösungen, die Ihre Mitarbeiter in die Lage versetzen, den Lebenszyklus und die Leistung Ihres Klimatisierungssystems über umfassende Dashboards zu visualisieren, zu steuern und zu optimieren. Außerdem erhalten sie wertvolle Ratschläge, wie sie Ihre Kälte- und Klimaanlagen und Systemoptimierungen so einsetzen können, dass eine möglichst lange Lebensdauer und optimaler Komfort gewährleistet sind.
Abound HVAC Performance kann die Produktivität mit Echtzeit-Benachrichtigungen zum Zustand Ihrer Geräte verbessern und ermöglicht Analysen für vernetzte Lüftungs- und Klimatisierungssysteme, die ihre Daten auf Abruf an Mobilgeräte und das Internet übermitteln. Je nach Leistungsstufe kann Abound HVAC Performance eine rund um die Uhr aktive Steuerung und Überwachung, ein einfach zu bedienendes Kundenportal mit Echtzeit-Übersicht oder erweiterte Analysen bieten.
Abound HVAC Performance ist eine Ergänzung zu den Service- und Wartungsverträgen und für alle drei Stufen der BluEdge Serviceplattform (Core, Enhance, Elite) verfügbar. Der Leistungsumfang hängt davon ab, welcher BluEdge-Leistungsstufe Ihr Wartungsvertrag umfasst. Abound HVAC Performance kann zu einem BluEdge-Wartungsvertrag hinzugefügt oder als eigenständiges Angebot erworben werden.
Selbstverständlich. Darüber hinaus können unsere Abound HVAC-Leistungsstufen jeden Wartungsvertrag ergänzen, unabhängig von dessen Stufe.
Viele unserer Flüssigkeitskühler, Wärmespeicher, Trockenkühler, Dachgeräte, Zentralklimageräte und Präzisionsklimaschränke sind mit Abound HVAC Performance kompatibel.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Carrier Commercial Service, um zu erfahren, ob Ihr Gerät die Voraussetzungen erfüllt.
Jedes System hat seine Eigenheiten, aber die Installation der Connected Services Box dauert in der Regel nur ein paar Stunden. Nach der Installation führen unsere Remote-Experten das Onboarding durch. und die Kunden erhalten eine E-Mail mit den Zugangsdaten.