Hotel Atelier
Cadena hotelera con foco en la sostenibilidad
Hotel Atelier es una cadena hotelera con 41 hoteles boutique en las principales ciudades de España y Portugal. En Hotel Atelier tienen un firme compromiso con la sostenibilidad y son muy conscientes de la importancia que tiene en el sector. Por ello, han establecido un plan a cinco años para renovar sus instalaciones. "Hay tres objetivos muy claros, uno es mejorar el confort de los clientes y de los huéspedes, actualizar tecnológicamente nuestras instalaciones con mayor eficiencia energética y reducir la huella de carbono en alcance 1 y 2".
Rubén Guardia
Director Técnico de HOTEL ATELIER
Como consecución de estos objetivos han renovado los sistemas de aire acondicionado y agua caliente sanitaria de sus hoteles Petit Palace Plaza Mayor, Icon Embassy y Icon BCN.
Objetivo de descarbonización con Carrier
En estos tres proyectos que han desarrollado junto con Carrier, se han incorporado bombas de calor de alta temperatura con refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global que permiten eliminar gradualmente sus calderas de gas natural, alcanzar sus objetivos de descarbonización y reducir el impacto ambiental en las ciudades en las que operan.
"En Petit Palace Plaza Mayor hemos invertido estratégicamente en nuestras instalaciones, reemplazando la bomba de calor antigua por dos bombas de calor nuevas con recuperación de calor, que nos da más flexibilidad para la climatización de las distintas orientaciones del hotel. Además, hemos incorporado una bomba de calor de alta temperatura, reemplazando de dos calderas de gas natural que consigue la descarbonización total del hotel. Este cambio de instalaciones nos ha permitido avanzar significativamente en nuestros objetivos de sostenibilidad y ha constituido una línea a seguir dentro de nuestro "plan renove".
Stuart Boyd
Project Manager Hotel Atelier

- Refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global
- Eliminación gradual de calderas de gas natural
- Solución escalable e integrable
- Mejor servicio a los huéspedes
- Bombas de calor gama 61AQ
- Bombas de calor gama 30RQ
- ABOUND Hvac Performance
"Para los técnicos de mantenimiento, implantar nuevas tecnologías siempre tiene la dificultad de tener que actualizar procedimientos, formarse y adquirir nuevas capacidades. A largo plazo creemos que esto se traduce en mayor eficiencia operativa y control, y desde el equipo técnico de Hotel Atelier estamos convencidos de que esta inversión en actualizar nuestras instalaciones se traduce en un mejor servicio a nuestros clientes".
Sergio Blázquez
Coordinador de Mantenimiento Hotel Atelier
Esta es una solución integrable que permite acometer su instalación sin cortes de suministro y compatible con los sistemas existentes y, además, con unas dimensiones muy reducidas.
Es escalable, ya que permite diseñar un plan que se adapte a las necesidades y condicionantes reales de la instalación. Y es una solución sostenible, reduciendo las emisiones de CO2, permitiendo eliminar completamente el uso de combustibles fósiles y minimizando la factura energética y los costes operativos.