Chapelle Sixtine - Patrimoine culturel


Description du projet
Le résultat de ce travail est un système unique et innovant qui maintient des conditions climatiques optimales au sein de la chapelle, préservant le passé pour le bénéfice des générations futures.
Contexte
En 1993, Carrier a conçu et installé le premier système de climatisation de la chapelle Sixtine permettant une charge maximale de 700 visiteurs simultanés. Tout au long de sa vie, le système a fonctionné exactement comme prévu, mais n'était pas assez puissant pour supporter le nombre croissant de visiteurs.
L'équipe AdvanTEC a utilisé des simulations informatiques avancées pour calculer le débit d'air et analyser le climat au sein de la chapelle. Les principaux domaines d'étude comprenaient les paramètres critiques d'humidité relative constante, de vitesse faible de l'air, de stabilité de la température et de concentration en dioxyde de carbone.
En exploitant la puissance de la technologie actuelle, les équipes internationales d'United Technologies Corp. et de Carrier ont développé une solution CVC unique, capable de maintenir des conditions optimales pour un maximum de 2 000 visiteurs simultanés à l'intérieur de la chapelle Sixtine, pour assurer la préservation de ce trésor du patrimoine mondial.

- Respect de l'architecture du site
- Augmentation de la capacité de débit d'air
- Contrôle de la vitesse d'écoulement, la qualité, la température et l'humidité de l'air
- Système de conception hautement efficace et économe en énergie
- Redondance fonctionnelle
- Maintien de l'accès visiteurs pendant l'installation
- Mise en place d'un contrat d'entretien
- Refroidisseur 30XWV580 Carrier AquaForce® avec l'intelligence Greenspeed ®
- Centrale de traitement d'air 39HQ
- Aéroréfrigérant FCL91 : échangeur de chaleur ventilé
- Diffuseurs en forme de trompette avec plaque perforée en forme de diamant : optimisation du débit et de la vitesse de l'air pour assurer des conditions d'« air immobile »
- Système d'automatisation du bâtiment qui régule et communique des rapports en temps réel

Le projet présentait plusieurs défis spécifiques et la solution appliquée a permis :
- un gain d'efficacité - Deux fois plus efficace que le système précédent ;
- l'augmentation de la capacité - Une capacité trois fois supérieure ;
- l'invisibilité - Le système, comprenant les capteurs, le câblage, les centrales de traitement d'air, les pompes, les refroidisseurs et les diffuseurs, est pratiquement invisible au public ;
- la qualité de l'air - Les centrales de traitement d'air sont équipées de six niveaux de filtration ;
- la maîtrise du bruit - Le système est conçu pour offrir un « silence monacal » en fonctionnement dans les conditions normales ;
- l'innovation - Une nouvelle application de traitement économe en énergie est utilisée pour la première fois ;
- la redondance fonctionnelle offerte par 2 sous-systèmes identiques.