开利AquaForce 30XF自然冷却功能 重新定义数据中心冷却操作的能源效率
上海 , 2024 年 3 月 6 日 - 开利推出了一系列适用于数据中心的新型高性能冷水机组,旨在减少能源使用和碳排放,同时帮助降低运营商的运营成本。机组制冷量486.4 kW 到 1464 kW 不等,采用经过验证的开利螺杆式压缩机,可以确保高效、可靠的运行能力和长久的使用寿命。开利中国隶属于开利公司 (NYSE: CARR),这是一家致力于全球智能气候和能源解决方案的杰出供应商。
开利最新的AquaForce® 30XF变频螺杆式风冷冷水机组(带自然冷却功能)有集成循环自然冷却系统和变频驱动装置,可在整个自然冷却操作的过程中节省高达 50% 的能源*。
该冷水机组具有超快自我恢复系统,拥有出色的恢复能力。在断电的情况下,重新供电后的两分钟内可迅速恢复 100% 的冷却输出,确保为关键服务器和数据提供可靠的冷却保护。
该冷水机组支持在-20°C至46°C的环境条件下运行,适应寒冷、温带和炎热气候。开利的智能监控系统致力于始终确保机组的高效率和高性能,变速风扇也进一步提高了能源效率,并支持在一定程度负荷下的安静运行。
开利AquaForce 30XF的循环自然冷却系统可在无乙二醇应用中使用,其中乙二醇仅位于机组内部,进而降低了乙二醇泄漏的风险。
“新型AquaForce 30XF冷水机带有自然冷却功能,经过专门设计,可以满足数据中心应用对于环境、效率和可靠性的严格要求,并确保服务器能够全天候保持凉爽运行,”开利暖通空调北亚区商用董事总经理王晨女士表示:“该冷水机组通过减少能源消耗和碳排放,提供出色的快速重启能力,能够帮助数据中心运营商们实现其预算控制和可持续发展目标。”
开利的专业解决方案与高效率和高性能的暖通空调设备整合在一起,将帮助数据中心运营商减少能耗并提高运营成本和盈利能力。AquaForce 30XF 是开利数据中心解决方案的一部分,其中还包括 AquaEdge 19DV 水冷离心式冷水机组、末端,所有这些都由开利 BluEdge™生命周期服务提供支持,以保持运行的高性能。
这些创新产品积极响应了开利2030年环境、社会和治理(ESG)目标,其中包括帮助客户减少超过10亿吨的温室气体排放(截至2030年)。
如需了解更多关于开利AquaForce 30XF的信息,请联系您当地的开利专家或访问 www.carrier.com/commercial/zh/cn 。
* 基于德国柏林的运行条件, 90% 的运行时间处于部分负荷和完全自然冷却运行状态。
关于开利
开利公司由现代空调的发明者开利博士创建,是高科技暖通空调及冷冻解决方案的全球供应商。开利专家们汇聚高能效的产品以及楼宇自控和能源服务,为住宅、商业、零售、运输和食品服务客户提供可持续的解决方案。开利中国隶属于开利公司(NYSE: CARR),这是一家致力于全球智能气候和能源解决方案的杰出供应商。
更多信息,请浏览www.carrier.com/commercial/zh/cn/或关注开利微信Carrier_China