Le purificateur d'air pour toute la maison Infinity®
Une dose d'innovation saine pour l'air intérieur.
Fonctionne silencieusement avec votre système de chauffage, ventilation et climatisation pour aider à réduire les squames d'animaux, le pollen, la saleté et les autres particules qui peuvent circuler dans toute votre maison.
Neutralise 99 % de certains germes et virus emprisonnés dans le filtre, y compris la grippe humaine, le coronavirus, un substitut du rhume et les bactéries causant l'angine streptococcique.1
Notre technologie brevetée capture et tue 95 % des particules qui circulent dans le système CVC3 et les soumet à un champ électrique intense.


1 Le purificateur d’air Infinity® a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d’après des essais effectués par des tiers (2020) qui démontrent une neutralisation de plus de 99 %. Il s’agit d’un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la COVID-19. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le purificateur d’air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d’emploi. Des tests effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation de 99 % du Streptococcus pyogenes et des types de virus causant le rhume et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l’air doivent circuler dans votre système de CVAC et être emprisonnées par le filtre MERV 15 Infinity pour être neutralisées à 99 %. Le purificateur d’air Infinity obtient une cote MERV de 15 d’après des essais effectués par des tiers (2012) qui démontrent que 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm sont capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées.
Découvrez comment cela fonctionne sur Carrier.com/Purifier ↩
2 Https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality ↩
3 Selon des essais effectués par une agence tierce (2012), 95 % des particules de taille de 1,0 à 3,0 microns ont été capturées. ↩