1 Le purificateur d’air Infinity® a démontré son efficacité contre le coronavirus murin, d’après des essais effectués par des tiers (2020) qui démontrent une neutralisation de plus de 99 %. Il s’agit d’un virus semblable au nouveau coronavirus humain (SRAS-CoV-2) qui provoque la COVID-19. Par conséquent, on peut s’attendre à ce que le purificateur d’air Infinity soit efficace contre le SRAS-CoV-2 lorsqu’il est utilisé conformément à son mode d’emploi. Des tests effectués par des tiers (2012, 2007) montrent également une neutralisation de 99 % du streptocoque pyogène et des types de virus causant le rhume et la grippe humaine. Les particules en suspension dans l’air doivent circuler dans votre système de CVAC et être emprisonnées par le filtre MERV 15 Infinity pour être neutralisées à 99 %. Le purificateur d’air Infinity obtient une cote MERV de 15 d’après des essais effectués par des tiers (2012) qui démontrent que 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm sont capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées. ↩
2 Https://www.epa.gov/report-environment/indoor-air-quality ↩
3 MERV est une norme d’efficacité des filtres allant de 1 à 16 (cote MERV élevée = efficacité supérieure). Le purificateur d’air Infinity obtient une cote MERV de 15 d’après des essais effectués par des tiers (2012) qui démontrent que 95 % des particules d’un diamètre de 1,0 à 3,0 µm sont capturées et 85 % des particules d’un diamètre de 0,3 à 1,0 µm sont capturées. ↩