Témoignages de clients
Des millions de personnes font confiance à Carrier pour obtenir des solutions efficaces pour leurs besoins en matière de chauffage et de climatisation. Écoutez le témoignage de quelques-uns de nos nombreux clients satisfaits à propos de nos conseils d'experts, de notre installation professionnelle, de nos entretiens en temps opportun et plus encore.
Hear directly from Carrier dealers on why they choose to sell Carrier products to homeowners.
Ne nous croyez pas sur parole, lisez ce que de vrais clients ont à dire sur la performance, le son, la fiabilité et la technologie de nos produits. Entre nous : nous pensons que vous serez d'accord.
Remplacement complet de système
Chaque maison est aussi unique que les gens qui y vivent, tout comme la façon dont ils l'utilisent. Que votre cuisine serve de bureau à domicile ou que votre espace de vie se dédouble en centre de remise en forme, en cinéma maison ou en espace de divertissement, le choix d'un système Carrier vous aide à créer un environnement confortable. Alors, peu importe la façon dont vous vivez, nous avons une solution.
« Tout simplement le meilleur »
J'ai récemment acheté un nouveau climatiseur et une fournaise au gaz Carrier pour le deuxième étage de ma maison. Mon climatiseur vieux de 17 ans commençait à montrer son âge. J'ai l'impression d'être dans un tout nouveau monde avec ce climatiseur de Carrier. Je sais que c'est du haut de gamme, et heureusement, il a fonctionné comme un appareil haut de gamme le devrait. Les différents niveaux de refroidissement gardent le deuxième étage de ma maison uniformément au frais 24 heures sur 24, et je vis à Atlanta où les étés sont particulièrement CHAUDS. Il y a un déshumidificateur qui garde l'air frais et léger, et la sensation est palpable même avec mon appareil du bas, qui devra bientôt être remplacé. Le thermostat tactile fournit des quantités incroyables d'informations qui me permettent de faire fonctionner le système de plusieurs façons à différents moments de la journée. Pour cet été, je garde tout au frais pendant 24 heures et je passerai aux étapes programmées cet hiver.
Ai-je mentionné qu'il est pratiquement impossible d'entendre ce climatiseur même lorsqu'il fonctionne à pleine capacité? Et c'est la même chose à l'extérieur, l'unité fait peu de bruit. C'est remarquable. C'est tout ce que je peux dire.
Cet achat me plaît autant que si j'avais acheté une nouvelle voiture. Je recommande fortement ce produit.
Barbara B.
Atlanta, Géorgie
Durabilité
Les produits de Carrier sont nés de la recherche et de la conception, mais reposent sur la qualité et des essais rigoureux. Au lieu de mesurer uniquement le succès, nous effectuons aussi des essais de défaillance pour que vous soyez assuré que votre système durera des années.
« J'aime! »
Notre dernier appareil Carrier avait plus de 22 ans et nous n'avons fait que deux appels de service. Le deuxième appel, c'était pour le remplacer. Nous avons acheté un autre Carrier parce que nous savons qu'ils durent longtemps et qu'ils fonctionnent à la perfection.
Dan L.
Oronoco, Minnesota
Service assuré par des experts hautement qualifiés
Que vous ayez un nouveau système installé ou que vous effectuiez un entretien de routine à mesure que les saisons changent, vous pouvez faire confiance aux experts hautement qualifiés de Carrier pour vous fournir le meilleur service de la catégorie.
« Service exceptionnel »
Le service que nous avons reçu pendant l'installation était exceptionnel. Ils ont pris le temps de m'expliquer les changements depuis que j'avais effectué ce genre de travaux dans le passé. Le système a été remplacé, je crois, en moins de trois heures (avec le nettoyage). Jusqu'ici, je n'ai eu aucun problème et le système fonctionne bien. Merci!