本网站,包括可通过主页访问的任何子网站(统称为本“网站”),由 Carrier Global Corporation 及其子公司、关联方和/或关联实体(统称为“开利”)运营。开利向您和您经授权所代表的实体(以下简称“您”或“您的”)提供本网站,允许您在线访问关于开利及其产品、服务和机会的信息。本使用条款管辖您对本网站的访问和使用。通过使用本网站,即表示您同意接受本使用条款;如果您不同意,请勿使用本网站。

有限许可

在受约于本使用条款和所有适用当地法律法规的前提下,开利授予您一项非排他性、不可转让、针对您个人、有限的权利,允许您访问、使用和展示本网站及随附材料和/或了解开利的产品、服务和机会。该授权并非对本网站及其中所含材料的所有权的转让,并受以下限制约束:(1) 您必须在本网站和材料的所有副本上保留所有版权和其他所有权声明;(2) 除本使用条款另外明确许可的之外,您不得以任何方式修改本网站或材料,或复制或公开展示、展出或分发或以其他方式出于任何公共目的使用本网站和材料。开利既不保证也不陈述您使用本网站上的材料将不侵犯与开利没有关联的第三方的权利。

保留权利和所有权

本网站上显示的商标、徽标和服务标志是开利及其许可方或内容提供方或其他第三方的注册和未注册商标。所有这些商标、徽标和服务标志均为其各自所有者的财产。除非本使用条款中另有说明,否则,不得将本网站上的任何内容解释为以暗示、禁止反言或其他方式授予以下任何许可或权利:在未经所有者事先书面许可的情况下,使用本网站上显示的任何商标、徽标或服务标志。开利保留对本网站及其内容的未明确授予的所有权利。

免责声明

本网站提供的信息仅供参考,按“原样”提供,如不查询第一手、更准确、更完整或更及时的信息来源,不得依赖于该信息或将其用作决策的唯一依据。尽管开利尽力保持本网站信息和文件的准确性、完整性和最新性,但开利对本网站或其内容不作出任何类型的陈述或保证。任何依赖本网站材料产生的风险均由您自行承担。本网站可能包含某些历史信息。历史信息不一定是最新的,仅供您参考。

变更

开利可能会不时修订本使用条款。这些修订不具有追溯效力,本使用条款的最新版本(始终在网站上发布)将管辖开利与您的关系。开利将尝试向您通知重大修订;例如,通过在网站上发布服务通知。您继续使用本网站即表示您接受任何此类修订。您应定期访问此页面,查看最新的使用条款。

本网站使用限制

在访问和使用本网站时,您不得:

  1. 使用任何设备、程序、算法或方法,或任何类似或等效的人工程序,访问、获取、复制或监控本网站的任何部分或任何内容,或以任何方式复制或规避本网站或任何内容的导航结构或呈现方式,以通过任何本网站非有意提供的方式获取或试图获取任何材料、文件或信息;
  2. 通过黑客、密码“挖掘”或任何其他非法手段,试图未经授权访问本网站的任何部分或功能,或与本网站或任何开利服务器相连的任何其他系统或网络,或本网站上或通过本网站提供的任何服务;
  3. 探测、扫描或测试本网站或与本网站连接的任何网络的漏洞,也不得违反本网站或与本网站连接的任何网络上的安全或身份验证措施;
  4. 从源头反向查找、追踪或力求追踪本网站的任何其他用户或访客或开利任何其他客户的任何信息,包括并非您拥有的任何开利帐户,或以任何方式利用本网站或本网站提供的或通过本网站提供的任何服务或信息,目的是泄露任何信息,包括但不限于本网站提供的您自己的信息以外的个人身份或信息。您同意,您不会采取任何措施对本网站或开利的系统或网络,或任何连接到本网站或开利的系统或网络的基础设施施加不合理或过大负载;
  5. 使用任何设备、软件或例行程序干扰或试图干扰本网站的正常运行或本网站上进行的任何交易,或任何其他人对本网站的使用;
  6. 伪造数据头或以其他方式篡改标识符,以掩盖您在本网站或通过本网站或在本网站或通过本网站提供的任何服务发送给开利的任何消息或传输内容的来源;
  7. 假装您是其他人或代表其他人,或冒充任何其他个人或实体;
  8. 将本网站或任何内容用于非法或本使用条款禁止的任何目的,或引诱进行任何非法活动或其他侵犯开利或其他方权利的活动;
  9. 将本网站上提供的联系信息用于未经授权的目的,包括营销;
  10. 使用任何旨在破坏、干扰或试图干扰本网站正常运行的硬件或软件,或秘密拦截来自本网站的任何系统、数据或个人信息;
  11. 以任何方式中断或试图中断本网站的运行。

开利保留随时自行决定限制或终止您访问或使用本网站的权利,恕不另行通知。终止您的访问或使用将不放弃或影响开利根据普通法或衡平法可能享有的任何其他权利或救济。

用户提交的材料

您确认您对自己通过本网站提交的任何材料负责,包括任何此类材料的合法性、可靠性、适当性、原创性和版权。您不得通过本网站上传、分发或以其他方式发布以下任何内容:

  1. 机密性、专有性、虚假性、欺诈性、诽谤性、中伤性、淫秽性、威胁性、侵犯隐私或公开权的、侵犯知识产权的、辱骂性、非法或以其他方式令人反感的内容;
  2. 可能构成或怂恿刑事犯罪,侵犯任何一方的权利,或以其他方式导致责任或违反任何法律的内容;或者
  3. 可能包含软件病毒、政治活动、连锁信、群发邮件或任何形式“垃圾邮件”的内容。

如果您确实提交了材料,则除非我们另有说明,即表示您授予开利一项不受限制、非排他性、免版税、永久性、不可撤销和完全可再许可的权利,允许在全球任何媒体上使用、复制、修改、改编、发布、翻译、分发和展示此类材料以及创作其衍生作品。您进一步同意,开利可以自由使用您或代表您行事的个人向开利提供的任何创意、概念或诀窍。您授予开利使用您提交的与此类材料相关的名称的权利(如果开利选择这样做)。

本网站可能提供的某些功能需要注册和/或使用密码。您有责任保护您的密码。您同意对通过使用您的密码做出的任何和所有声明以及发生的作为或不作为负责。如果您有任何理由认为或获悉您的密码的任何丢失、被盗或未经授权使用,请立即通知开利。

超链接和第三方网站

本网站提供的某些网站链接将打开不受开利控制的互联网网站。开利提供这些外部链接只是为了向您提供方便,提供任何此类链接不表示开利对该网站或其中包含或提供的任何内容、产品或服务的认可。因此,开利对这些网站的可用性或内容(包括子链接)不作出任何陈述或保证。

在注册、订购或购买本网站提供的网站链接所属的任何一方的产品或服务时,您将与该第三方签订协议。在这些情况下,在您注册、订购或购买之前,您应审查并理解该第三方发布的条款和条件、其隐私政策和 cookie 政策。除非本使用条款明确规定,否则开利在本使用条款中所述的协议将不适用于这些情况。开利致力于与和开利同样重视隐私的公司建立联系。但是,开利无法也不会控制这些方使用或收集信息或经营业务的方式。

保证免责声明和责任限制

在适用法律允许的范围内,开利明确拒绝作出任何种类的保证,无论是明示的还是默示的,包括但不限于针对适销性和特定用途适用性所作出的默示保证,以及针对本网站上材料的完整性、正确性、准确性、有用性、可靠性或不侵权所作出的任何保证,以及针对履约过程或交易习惯所作出的默示保证;也不作出以下保证:对本网站的访问将不中断或出错;本网站是安全的;本网站或使本网站可用的服务器是无病毒的;或本网站上的信息是完整的、准确的或最新的。

如果您从本网站下载任何材料,则表示您自行决定并自担风险这样做。您将独家负责因下载任何此类材料而导致的计算机系统损坏或数据丢失。

您确认并同意,您自担全部责任使用本网站。您确认并同意,您在使用本网站期间发送或接收的任何信息可能不安全,可能会遭未经授权的各方拦截。您确认并同意,您自担风险使用本网站,并且本网站是免费向您提供的。基于以上了解,您确认并同意,在适用法律允许的最大范围内,对于因本网站或您通过本网站链接访问的任何其他网站、或开利由于您向其发送的通信而采取或未能采取的任何措施、或延迟或无法使用本网站、或在本网站上宣传的或通过本网站获取的任何信息、产品或服务以及移除或删除本网站上提交或发布的任何材料、或使用本网站而引起的或与之相关的任何直接性、间接性(包括但不限于性能故障、计算机病毒、文件损坏、通信线路故障、网络或系统故障、您的利润损失或任何记录或数据的盗窃、破坏、未经授权的访问、更改、丢失或使用)、惩罚性、惩戒性、附带性、特殊性、后果性或其他损害,开利及其供应商或第三方内容提供商概不负责,无论是基于合同、侵权、严格责任还是其他法律依据,即使开利或其任何供应商已被告知有可能遭受此类损害。

赔偿

对于任何第三方针对开利提出的由于或因您使用本网站和您提供的内容以及违反本使用条款而引起或与之相关的任何要求、损失、责任、索赔或费用(包括律师费),您同意向开利及其高管、董事、股东、雇员、承包商、代理、许可方、服务提供商、分包商和供应商做出赔偿并保护其免受伤害。

如果您导致本网站或向您或其他人传输本网站的系统出现技术中断,则您同意对由此中断产生或导致的任何和所有损失、责任、费用、损害和成本负责,包括合理的律师费和诉讼费。开利保留自担费用针对您负有赔偿责任的任何事项进行专属抗辩和控制的权利,在此类情况下,您同意配合开利就此类事项进行抗辩。

适用法律和司法管辖权

本网站由位于美国佛罗里达州的开利公司维护和控制。对于本网站上材料是否适合或可用于美国以外的其他地方,开利不作出任何陈述,并且禁止从将本网站内容视为非法的地区访问本网站。如果您从美国以外的地方访问本网站,则您有责任遵守所有当地法律。本网站的内容和使用受佛罗里达州法律管辖,但其任何法律冲突原则或规则不适用。

最后更新日期:2020 年 3 月 25 日